我们的硬件设计人员希望在 TI Sitara 上准备所需的(出于安全考虑)独立二级晶体(晶体振荡器)。
有了 TRM SPRUIM2E 中的当前描述、无法直接识别一个独立时钟。
也许这方面已经有解决方案或示例了吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的硬件设计人员希望在 TI Sitara 上准备所需的(出于安全考虑)独立二级晶体(晶体振荡器)。
有了 TRM SPRUIM2E 中的当前描述、无法直接识别一个独立时钟。
也许这方面已经有解决方案或示例了吗?
谢谢!
这两种办法并不完全适用于我们的要求。
我们还在 TRM 上进行了进一步深入的研究。 在我们的导师符号上、会发现未使用的输入
MCU_SPI1_CS1 (通常是 MCU_SPI 的第2个 ChipSelect)。 就在这个引脚 B7上、可连接一个外部振荡器
它连接到内部计时器结构。
这正是我们所寻找的,但我们没有立即识别它,因为我们不知道的导师标志。 如果不存在进一步的独立时钟源、我们现在可以选择使用该 B7 (汇编选项)。
a) MCU +主节拍(引脚 B20、C21)、带有 QUARZ XI、XO、25 MHz
b)使用石英振荡器、通过内部计时器结构(引脚 B7)实现可选的独立动态监控