This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:VDD 电源轨(1.2V)是否有压摆率或纹波要求?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1272442/am2634-does-the-vdd-rail-1-2v-have-a-slew-rate-or-ripple-requirements

器件型号:AM2634

我将从外部稳压器为1.2V VDD / VDDARn 电源轨供电、需要了解它们是否有任何压摆率或纹波要求。

非常感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    为了维持内部 ESD 保护器件的安全工作范围、TI 建议将电源的最大压摆率限制为小于1.0E + 5V/s。

    --

    谢谢。

    尼基尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikihil:

    您能告诉我在哪里概述了这些信息吗? 我在数据表上的任何位置都找不到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中目前缺少该信息。 我们将更新数据表以反映相同情况。

    --

    谢谢。

    尼基尔