This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:寄存器说明符合 符合 CMSIS-SVD 标准可 avalable?

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274325/mspm0l1306-register-descriptions-acc-to-cmsis-svd-standard-avialable

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SEGGER

您好!

TI 是否根据 CMSIS-SVD 标准提供寄存器描述?

谢谢、Dirk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dirk:

    我们的一位超级智能软件工程师认为、IAR 和 Keil 支持。  它们位于 SDK 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis!

    客户不是指 CMSIS 来源、但寄存器
    说明、符合 CMSIS-SVD 标准。 这是一个包含特殊配置的 XML
    控制器的功能寄存器。 许多调试器现在都使用这种格式、例如
    SEGGER Ozone 或 IAR EWB。  

    仅供参考在 ST 或 Renesas 您可以直接从相应的网站下载属于控制器的 SVD 文件。

    我记得我去年从 BU 为德国的另一家调试器供应商提供了该版本。

    您可以通过私人电子邮件向我发送此邮件!

    德尔克·布雷