This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:锁步、奇偶校验、ECC 功能会影响正常流程

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274147/am2732-q1-would-lockstep-parity-ecc-feature-influent-the-normal-process

器件型号:AM2732-Q1

您好!

如果启用锁步、奇偶校验、ECC、ECC 总线安全功能、这些特性会向系统引入任何额外负载吗?

我的客户正在执行 FUSA、将上述所有 SM 集成到他们的系统中、发现过程输出有时会异常、如果禁用 SM、则会一直正常运行。  

期待您的评论。

安迪

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM273x 支持  

    该器件包含多种不同的模块、可满足功能安全要求:

    •所有 CPU 内核的逻辑 BIST 机制

    •针对所有存储器的 PBIST 机制

    •关键存储器上的 ECC

    •所有关键共享资源上的 MPU–MMR 和存储器

    •所有主电源上的电压监控器、直流>90%

    •时钟监控器、用于监控所有主时钟。 每个子系统至少一个看门狗。

    •PLL 锁定监测器–PHASELOCK、FREQLOCK

    •在-5°C、R5F、HSM 附近以及所有其他温度敏感位置具有+/DSPM 精度的温度传感器。

    •带有锁步/双核 Cortex-R5F 的独立安全岛(MCU)。

    •支持安全的互连

    •两个错误信令模块(ESM)以启用错误监控、DSS 和 MSS 中各一个。

    •温度监控传感器

    •专用硬件存储器循环冗余校验(MCRC)块。  

    为了检测系统中的故障并相应地处理该故障、可以实现上述安全功能。 启用这些函数不会加载 CPU、这样 CPU 将会异常地失败/运行。

    可能是因为其他原因。 您能帮助更多的细节,如当你说 CPU 行为异常什么的含义?  

    它会崩溃吗? 是否会挂起? 发生这种情况时是否有寄存器转储?

    此致、Shiv