This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:使用 COMP 作为 PWM 故障输入时的延时时间

Guru**** 2766625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1274220/mspm0g1507-time-delay-when-using-comp-as-fault-input-to-pwm

器件型号:MSPM0G1507

使用 COMP 来指示故障情况时、从 COMP 输出到 PWM 故障置位的延时时间?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    当异步完成时、COMP 故障路径需要1-2个计时器时钟周期、具体取决于检测发生的时间。