This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:MCU 是否有任何内部固件?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1273823/rm57l843-does-the-mcu-has-any-internal-firmware

器件型号:RM57L843

可能与之相关的人员、  

RM57L843 MCU 内部是否有任何不由客户编程的驻留固件? 请注意、这不是引导加载程序 或应用程序映像。  如果是、则需要监控这些固件以进行认证。  

谢谢!  

海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    Hercules 器件 没有 ROM 引导加载程序。 这些器件只支持从闪存引导。

    因此、在上电复位后、闪存中的代码将从地址0x0执行。

    需要使用 JTAG 仿真器将程序加载到 MCU 闪存中。

    和参考以下应用手册、了解 Hercules 器件的初始化序列:
    Hercules ARM Cortex-R4F 微控制器的初始化(修订版 D)

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。