This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDR-AM243X:MCU-PLUS-SDK 配置/参考

Guru**** 2391815 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1267670/mcu-plus-sdk-am243x-ddr-ram-configuration-reference

器件型号:MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVMSysConfig

尊敬的专家:

我将 TMDS243EVM 与 MCU+SDK 09.00.00.35配合使用。 为了了解网络应用(https://dev.ti.com/sysconfig/)中的 DDR RAM 配置、我将首先介绍一款适用于评估板的设计。 但是、在 AM243+SDK 中只能找到 board_ddrReginit.h 文件、该文件不是很容易由人读取、也不能加载到 SysConfig Web 应用程序中。

您能否为我提供用于 EVM 配置的 SysConfig 文件、以便我可以复制头文件并更改设计?

Br

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    我将必须检查 EVM 配置、然后重新检查。 您是否看过 AM243 SDK 中的 DDR 示例和配置?

    谢谢!

    安妮塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:  

    很抱歉响应出现延迟。 我们的专家不在办公室,我将在9月21日前回来。

    谢谢!

    安妮塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我不确定这里的内容是否理解正确、

    头文件(board_ddrReginit.h)不是来自 SysConfig 文件、而是来自 cslr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudeshna:

    当我将一个 DDR RAM 添加到我的 syscfg (在 CCS 中)并点击"DDR Configuration File"旁边的问号时、即表示 我应该访问 https://dev.ti.com/sysconfig、 配置 DDR 并获取一个新的头文件。 我假设 TI 也在这样做、以便让 TMDS243EVM 正常工作。 我必须尽快为新硬件执行此操作。

    我想拥有一个 syscfg 文件、  然后将其上传到 dev.ti.com/sysconfig、并获取 TMDS243EVM 的标题。 我可以尝试工作流程、更改一些设置、看看会发生什么情况。

    Br

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

    SysConfig 工具中显示的默认值用于 EVM。  您参考的板具有 DDR4、因此一旦您选择了该 DDR4、就会为 EVM 配置预填充这些参数。  然后、您可以使用该工具在您的编译中生成的输出。

    此致、

    詹姆斯