This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306-Q1:支持使用 Code Composer Theia 的 Segger J-Link

Guru**** 2585895 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265701/mspm0l1306-q1-support-for-segger-j-link-using-code-composer-theia

器件型号:MSPM0L1306-Q1
主题中讨论的其他器件:SEGGER

是否有方法可以使用 Segger J-Link 在 Theia 中对 MSPM0器件进行编程/调试?  我仅在选择菜单中看到 TI XDS110。  我一直将评估板用作编程器、但想尽可能使用 Segger 工具。 我运行的是最新的 Theia 版本1.1.0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    让我向工具团队核实这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theia 似乎尚不支持 Segger J-Link。  我正在设法弄清楚确切的时间表、但在此之前、我建议使用基于 Eclipse 的 CCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我正在与软件经理和 Theia 团队合作、确定何时提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迈克尔

    我很抱歉耽误了我的时间。。。 支持似乎要等到2024年第一季度的一段时间才能安排。  如果我发现任何不同之处、我会告诉您。

    我将关闭此帖子、但我会向您发送个人邀请、以便我可以在收到更多信息时继续与您进行沟通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  谢谢