This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:有关链接器功能的问题

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1273453/tm4c129xnczad-question-on-linker-functionality

器件型号:TM4C129XNCZAD

我使用的是 emWin 图形库。  该视图具有少量特定于给定硬件和显示器的配置文件。  我要么必须生成一个包含这些配置文件的 emWin 库-对于每个目标硬件、此库会有所不同、 或其文档说明:如果链接器是"智能链接器"、则可以将所有 emWin 文件包含在给定的 CCS 工程中、因为该链接器将仅链接所使用的目标文件、而不是所有库目标文件。

CCS 版本10.4.00006。  链接器具有此功能吗?  是否需要设置任何链路标志?

谢谢、Doug

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    链接器是否具有此功能?

    可以。  链接器仅在提供程序中已有代码引用的符号(通常是函数、但可能是数据对象)的定义时才会从库中引用目标文件。

    Unknown 说:
    是否有任何需要设置的链接标志?

    否。

    谢谢。此致、

    -乔治