This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L740:RX630的替代产品

Guru**** 2925870 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1273461/rm48l740-replacement-for-rx630

器件型号:RM48L740

大家好、

我的客户希望我们建议更换 RX630。

引脚・・・100引脚

闪存/RAM・・・ROM 384KB、RAM 32KB

但是、客户没有为我们披露产品编号等。  

因此、我使用交叉参考工具来查找替代工具、结果显示为 RM48L740。

我是否应该继续推广它或您是否有其他建议?

谢谢、此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    RX630看起来是非常小的终端器件、拥有非常少的闪存和 RAM。

    所以、Hercules 系列控制器上也有其他小型器件可用、例如 RM42、RM44和 RM46系列控制器。

    正如您在上面的 pic 中所看到的、RM42与 RX630具有384KB 闪存和32KB RAM 完全相同的闪存和 ROM、但这款器件的唯一问题是 TI.com 的现货库存较少、即76。 但优点是成本、成本更低。

    客户甚至可以使用 RM44Lx 或 RM46Lx、与 RM48L740相比、这些器件的成本更低、并且这些器件还满足 RX630的闪存和 RAM 要求。

    请向客户提供这些详细信息、并让他们根据自己的要求进行选择。 选择器件后、我还建议客户转至器件的数据表并验证其中的器件比较表。 因为这些外设将在此处列出所有可用的外设及其计数、所以客户可以验证是否提供了所有必需的外设。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    谢谢!

    此致、

    肯利