This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1273444/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

在启用 ADC 中断和转换的情况下为 RTI 中断内的 SPI 总线提供服务时、与堆栈一起出现在 HALCoGen 生成的 SPI 代码中的数据会被损坏并导致代码挂起。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此数据不足以调试问题。

    如果可能、您能否解释屏幕截图的问题?

    此外、请分享您的代码以在我们结束时触发问题。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。