This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:检测的代码位于何处?

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1267259/safeti-halcogen-csp-where-is-the-instrumented-code-located

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我使用的是 SAFETI-HALCOGEN-CSP v04.07.01。

不带 LDRA 的 HALCoGen-CSP 用户指南(SPNU633–2020年1月)在第节中说明

"12.4从何处可以看到检测代码?
检测的代码保存在 /LDRABackup/ 文件夹"。

我没有名为 /LDRABackup/ 但是我有一个名为 /LDAP 备份/ .(例如带有"s")
但是、该文件夹不包含任何检测的代码。 仅包含一个输出文件。

在哪里可以找到检测的代码?

谢谢!

安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    对于响应的延迟、我们深表歉意。

    我们已开始处理您的问题、并将尝试尽快提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我可以在哪里找到检测代码?

    Andrew、我不知道应该在哪里放置这些代码。 代码是否由 LDRA 和 TAU 生成? 我没有有效的许可证密钥来运行 LDRAunit。