This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM57LHDK:通过 XDS110设置将 RM57HDK 与 CCS 连接时出现问题

Guru**** 2582235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1272833/tmdxrm57lhdk-trouble-connecting-rm57hdk-with-ccs-via-xds110-setting

器件型号:TMDXRM57LHDK

在 RM57 Launchpad 板上工作。 能够通过 XDS110调试 USB 连接在 CCS 中与其连接。 我正在尝试在 RM57 HDK Hercules 平台上设置一个项目。 我还将使用 XDS 连接、作为随附的快速入门手册的说明。 但是、它无法连接。 是否有分步文档或指南介绍如何成功设置 RM57 HDK 连接以下载和调试最新的 CCS? 我能够通过 JLink 连接到 IAR 中的电路板、但也需要使用 CCS 选项进行连接。 我正在通过提供的电缆插入迷你 USB、并将5V 拉电流桶形插头也用于为板供电。

感谢先进的

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    Unknown 说:
    适用于 RM57 Launchpad 电路板。 能够通过 XDS110调试 USB 连接在 CCS 中与其连接。 我正在尝试在 RM57 HDK Hercules 平台上设置一个项目。

    请清楚说明您使用的是哪种电路板?

    LaunchPad 和 HDK 是具有不同板载调试器的不同板。

    HDK 板将呈绿色、它具有 XDS100v2板载调试器:

    LaunchPad 板将呈红色、并具有 XDS110板载调试器:

    因此、请提供适当的详细信息、因为在您的问题描述中、您是同时使用 launchpad 和 HDK 这两个术语的。

    您只需参考以下视频教程、即可了解连接的分步式过程:

    Hercules 教程:打开 LED - YouTube

    在上面的教程中、他们使用了 HDK 板、这就是他们选择 XDS100v2连接类型的原因。

    但是、如果您的电路板是 Launchpad、则必须选择连接类型为 XDS110。

    --

    谢谢。此致、
    雅加迪什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    我意识到我不像以前那样清楚。 本主题与 TMDXRM57:HDK 有关。 忽略 Launchpad 的提及。 我将给 Youtube 视频看看。 我曾经在其他论坛上发表过这方面的帖子、但它们都非常旧、过时且不再相关。 如果 YouTube 视频帮助配置和设置了 CCS 中用于该电路板的调试配置实例、这将非常完美。 感谢您对 XDS100v2选项所做的说明。

    此致、

    迈克尔