This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:eQEP:在索引期间方向改变时位置计数器被错误复位

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1269780/tms570ls1227-eqep-position-counter-incorrectly-reset-on-direction-change-during-index

器件型号:TMS570LS1227

尊敬的所有人:

在我们的应用(使用 PMSM 和光学编码器进行位置和速度电机控制)测试期间、我们确信我们观察到 SPRZ362D/ 2016年3月修订版《TMS320F2805x Piccolo MCU 器件勘误表》中报告的 一个非常类似的问题、为便于访问、下面提供了一个屏幕截图。 我们目前在我们的应用中考虑了+/- 5四倍计数的实现(QEPCTL[PCRM]= 00)。

是否有可能此芯片错误存在于 TMS570LS1227中、但未记录在适用的勘误表(我认为是 SPNZ199F/ 2016年5月修订和 SPNZ218C/2016年3月修订)中?

非常感谢您的时间和支持。

此致、

路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们已开始处理您的问题、并将尝试尽快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    很抱歉耽误了我们的时间

    被重新分配给该模块的专家。 请等待他的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    TMS570LS12x 使用与 TMS320F2x  器件一样的 eQEP IP。 C2x 上发现的 eQEP 硬件错误也适用于 TMS570LS12x 器件。 感谢您指出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

    感谢这一非常重要的澄清。

    是否有任何更改?新的 TMS570LS12x 勘误表或将发布任何官方 TI 文档来报告此硬件错误? 我之所以提出这个问题、是因为向我们的客户提供官方证明以补充您在这篇帖子中的回复非常重要。

    感谢您的时间和支持。

    顺祝商祺、

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis:

    我会检查此错误报告是否已归档和验证。 我不确定我们今年是否有计划更新 TMS570LS12x 器件的勘误表。