This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS273GPEVM:TMDS273GPEVM 以太网端口配置

Guru**** 2584565 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1271264/tmds273gpevm-tmds273gpevm-ethernet-port-configuration

器件型号:TMDS273GPEVM

我们可以通过 静态配置 IP 在 ECU 和 PC 之间进行通信。

有人知道如何配置该端口??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CL Xu:

    您能否详细说明您希望在端口中进行哪些确切配置或更改? 我看到您能够在 ECU 和 PC 之间进行通信、对吧?

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通过 静态配置 IP、我们能够在 ECU 和 PC 之间进行通信。

    如果要将 AM2732的端口号配置为8000、如何配置端 口号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CL Xu:

    对于 TCP 客户端示例、请参阅 app_tcpclient.c  将会有一个宏、 主机_服务器_  定义主机服务器端口号的 port、默认设置为8888。

    同样、如果您使用的是 UDP 客户端示例、则会有一个宏 SOCK_HOST_SERVER_PORT  在  app_udpclient.c  

    请根据您的要求进行修改、保存文件、重新编译示例并测试新的二进制文件。 如果您遇到任何问题、请告诉我、

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉。

    SOCK_HOST_SERVER_PORT  定义主机服务器端口号、即目标端口号

    我要配置 AM2732的源端口号。

    有人知道吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CL Xu:

    您可以使用 netconn_bind () API,尽管我们尚未针对客户端应用程序对其进行测试,以便将端口号设置为 Client。 但它应该起作用、我们可以试一下。

    您可以在此函数中传递客户端所需的端口。

    此致、
    Shaunak