请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我需要为我的项目开发一个 DataLoader、它可以在串行总线上接收数据、然后对闪存进行编程。 我浏览了文档 SPNU501H 和 SPNA140。
我将无法使用 TI 提供的.lib 文件、因为我没有可用的源代码。 (我们需要展示可追溯性)。
SPNA140说明了如何编写我们自己的函数来执行这些操作、但它说:"F021闪存 API 在闪存初始化和选择闪存组时仍是必需的。" 是否可以不使用.lib 文件中的 API 来执行这些操作?
谢谢你。
G·辛格