This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:内部运算放大器输出作为 ADC 的输入源

Guru**** 2583755 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1272766/mspm0l1304-output-of-internal-opamp-as-an-input-source-of-adc

器件型号:MSPM0L1304

大家好、

我今天在与一位评估 MSPM0L1304的客户的电话中遇到一个简短的问题。

tp 是否可以选择内部运算放大器的输出作为 ADC 的输入源?

此致、
布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    数据表中有一个表格显示了 ADC 的连接。  对于 OPA0、OPA1和 GPAMP 输出、其内部直接连接到通道12-14上的 ADC

    谢谢。

    JD