This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:开箱即用和 GUI Composer

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1271119/lp-mspm0l1306-out-of-box-and-gui-composer

器件型号:LP-MSPM0L1306

我无法了解如何 在本地安装 GUI Composer 来与导入的开箱即用演示中的本地 LP-MSPM0L1306进行交互。 COM 端口是2个 XDS110端口、即应用/用户和数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您能否提供在线  GUI Composer 的链接?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到这样的,但有大量的文件。 它似乎在"开箱即用演示"中使用、但对我来说是新的、也没有找到。 GUI Composer v1-v3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    GUI Composer 是用于 定制 GUI (用户界面)的工具或平台

    我需要知道您选择了哪个 GUI。

    您能提供这个 GUI 的屏幕截图吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI Composer aka GC 是基于 Web 的编译器和 Web 应用、会与为在调试中显示浏览器 GUI 而编写的程序进行交互吗? 或类似的东西?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    可以。 您的理解是正确的

    谢谢