This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:关于 eQEP 索引事件锁存的澄清

Guru**** 2537760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1269766/tms570ls1227-clarification-on-eqep-index-event-latch

器件型号:TMS570LS1227

尊敬的所有人:

在 SPNU515c-2018年3月写入"当位置计数器锁存到
QPOSILAT 寄存器。 当 QEPCTL[PCRM]= 00时、索引事件锁存配置位(QEPCTZ[IEL])将被忽略。"

注意:我假设 QEPCTZ 为拼写错误、应该为 QEPCTL。

请确认我对上面引述的理解:当 QEPCTL[PCRM]= 00时、即使 QEINT[IEL]= 1、QFLG[IEL]也毫无意义、不应使用、因为 QEPCTL[IEL]配置位会被忽略。


非常感谢您的观看!

此致、

路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我们已开始处理您的问题、并将尝试尽快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    首先、对于我的延迟回复表示歉意。 我在度假几天。

    Unknown 说:
    注:我假设 QEPCTZ 是一个拼写错误、应该读出 QEPCTL.

    您是对的、这是一个拼写错误、应该是 QEPCTL。 我们将在下一版本的 TRM 中更正此问题。

    Unknown 说:
    请确认我对上面引述的理解:当 QEPCTL[PCRM]= 00时、即使 QEINT_[IEL]= 1、QFLG[IEL]也没有意义、不应使用、因为 QEPCTL[IEL]配置位被忽略。

    是的、您的理解是正确的。  QFLG[IEL]毫无意义、不应使用它、因为 QEPCTL[IEL]配置位被忽略。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。