This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:读取内存块时出现故障

Guru**** 2531430 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1267013/tm4c1294ncpdt-trouble-reading-memory-block

器件型号:TM4C1294NCPDT

在调试模式下无法读取任何寄存器。 以下错误正在弹出。 在论坛中、我发现需要将通电的 USB 集线器与板连接。 但仍然存在误差。

Cortex_M4_0:在长度为0x4的页0上的0x40038000读取存储器块时出现故障:发生调试端口错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您使用什么调试探针? 这是 Launchpad 还是您的定制电路板?  您可以在 Launchpad 上尝试吗? 您可以重复同样的问题吗? 如果这是您的定制电路板、您是否还有其他电路板? 您可以重复同样的问题吗?

    同时也很注意、我目前正在休假一周的剩余时间。 我的答复将极为拖延。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我正在使用 USB 迷你电缆,与 TM4C1294ncpdt launchpad。 相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您看到 Launchpad 板上的电源 LED 了吗? 电路板上有两个 USB 端口、用于确保您连接到调试 USB 端口、而不是 USB 器件端口。  

     当您连接到该板时、您使用了哪种目标配置? 您应该选择 ICDI 调试探针。 也许  您可以显示一个目标配置的屏幕截图。  

     您有多少个 Launchpad? 您可以在其他电路板上重复同样的问题吗?  

     另一件事是尝试使用另一条 USB 电缆和另一台 PC。 您仍然会看到相同的问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的回应。 我希望您已经解决了这个问题。 我现在将关闭该主题。 如果有任何更新、可以在这里写回、该主题将自动重新打开、并且我将收到通知。