This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920APGET FMEDA

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: RM44L920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1271216/rm44l920apget-fmeda

主题中讨论的其他器件:RM44L920

大家好。 我是 RS 自动化领域的 JK

我正在准备针对基于 RM44L920的硬件使用 TUV 进行功能安全认证。

我是参考 SPNU625文档编写 RM44L920的 FMEDA。

我不知道"剩余"和"潜在"之间的区别

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    很抱歉耽误您的时间、我们正在处理您的问题、将尽快更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    残留故障是 一种单点故障、 有一种安全机制、但 安全机制未涵盖该故障

    潜在故障是既不能被安全机制检测到、也不能被用户感知的双点故障。