This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570lc4357

Guru**** 2390610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1271400/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

您好!

Im 正在使用 TMS570lc4357安全 MCU 上的 UART 引导加载程序、但我有一个问题。 我通过引导加载程序下载我的应用程序。 当程序跳过时、出现应用程序问题。 程序 stay svcEntry。

您能解释一下如何解决这个问题吗? Im 认为问题在于安全性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Talha、

    本主题的专家将于周一度假、因此请预计在周二收到回复、感谢您的耐心等待。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ralph、  

    我解决了问题。  但我现在有另一个问题。

    如何在没有按下 A7按钮等硬件解决方案的情况下引导任何 MCU?  

    İs 有什么方法可以像为引导菜单发送 UART 消息吗?

    请解释一下。 再次感谢您。

    塔尔哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Talha:

    如何在没有按下 A7按钮等硬件解决方案的情况下启动任何 MCU?  [/报价]

    实际上、它也不是您想的硬件解决方案、在引导加载程序代码中、我们只将一个 GIO (GIOA_7)配置为输入、并读取此引脚状态以验证是否需要强制更新。

    所以、它不是由控制器硬件实现的、而只是我们在引导加载程序示例代码中提供的一种配置。

    İs 是否有任何方法可以发送 UART 消息用于启动菜单?

    在当前的引导加载程序示例中是无法实现的。 但您可以修改引导加载程序代码并根据需要进行自定义。

    您可以在引导加载程序代码中看到、这里我们使用 GIOA_7进行强制更新、对吧? 相反、您可以仅配置 UART 并读取数据、并且仅当 PC 发出某些所需命令时、才能进行强制更新。 这样、您就可以自定义此代码。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我解决了我的问题。