This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:读取 TI OTP 区域

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1271554/tms570lc4357-read-ti-otp-region

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我正在尝试读取 TI OTP 区域。 从 TRM 文档中、我假设我应该使用 Fapi 库。 是这样吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo、您好!  

    由于印度度假、请预计本主题的回复会延迟至9/19。

    此致、

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo、您好!  

    Unknown 说:
    我正在尝试读取 TI OTP 区域。 从 TRM 文档中、我假设我应该使用 Fapi 库。 是否正确?

    对于只读用途、不需要 FAPI 库。 您只需创建一个32位或8位指针、可以指向要读取的 OTP 的起始地址、也可以从指针本身读取。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!