This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:EB Tresos 封装和许可证

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1271903/tms570ls1114-eb-tresos-package-and-license

器件型号:TMS570LS1114

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

他们正在开发 TMS570LS1114、并希望应用 EB Tresos 软件包和许可证。

专家是否愿意告诉客户可以申请的地方?

谢谢。此致、

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    由于印度度假、请预计本主题的回复会延迟至9/19。

    此致、

    布伦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    [quote userid="488507" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1271903/tms570ls1114-eb-tresos-package-and-license

    他们正在开发 TMS570LS1114、并希望应用 EB Tresos 软件包和许可证。

    专家是否愿意告诉客户可以申请的地方?

    [/报价]

    此客户是否与 TI 签订了有效的 NDA?

    如果需要、您能否通过私人消息分享 NDA 和客户的详细信息?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。