This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:MCAN 是否支持 CAN 2.0A、CAN 2.0B 和放大器;CAN FD?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1271110/am2634-q1-does-mcan-support-can-2-0a-can-2-0b-can-fd

器件型号:AM2634-Q1

您好、专家

如标题说明。

这只是一个双重检查主题。

我认为 AM26x 支持 CAN 2.0A/2.0B 和 FD-CAN、但我没有在数据表或 TRM 中找到任何证据

https://andry-tino.gitbooks.io/basics-on-industrial-protocols/content/can/frame.html

您可以帮我复查一下吗?

非常感谢

吉布斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM263x 支持 CAN 2.0A/B 和 CAN-FD。 AM263X TRM 显示了第1.4.16节中的支持。

    谢谢!

    安妮塔