This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:WiFi BoosterPack

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC31XXEMUBOOST, CC3120BOOST, LP-MSPM0L1306, BP-CC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1271468/lp-mspm0l1306-wifi-boosterpacks

器件型号:LP-MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:CC3120BOOST、、CC31XXEMUBOOST BP-CC3301

我需要向 LP-MSPM0L1306添加无线连接及其编程。 这是可行的吗? 我是否需要 CC31XXEMUBOOST 和 CC3120BOOST?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "对 LP-MSPM0L1306进行编程"意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 使用 BoosterPack 向 LP-MSPM0L1306添加无线连接。 它们需要足够的通信、以便 可以通过 TCPIP 与 LP-MSPM0L1306交换数据。 如果我不使用 CC3120BOOST、是否需要 CC31XXEMUBOOST ?  

    如果有更好的 WiFi 解决方案可用在 booster Pack [包,请建议. 我还在等待得到关于 BP-CC3301的回复。