This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:Code Composer Studio

Guru**** 2128150 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843, UNIFLASH, LM2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1266475/rm57l843-code-composer-studio

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHLM2640

您好、TI 团队、

 i)我尝试连接 RM57L843 Launchpad 中的外部调试器、但无法进行连接。 因为目标连接失败。

   

 ii)为何未在索引中显示(Blackhawk XDS200调试探针)?

   

谢谢。此致、

阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aravind:

    内置的 xds110仿真器上有任何问题吗?  

    我还没有  在 Hercules 平台上尝试 Blackhawk XDS200。 我知道 Blackhawk XDS200 不能在 TI AMIC11x 器件上工作、因为该仿真器中存在错误。 我不确定此错误是否会影响与其他 TI MCU 器件的连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王

     https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260312/rm57l843-in-launchxl2-rm57l-board-while-code-dumping-flash-memory-was-not-erasing

    由于 XDS110仿真器无法清除闪存、因此无法进行调试。
    我有一个 XDS200外部调试器仿真器、但无法连接到它。

    谢谢。此致、

    阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aravind:

    我认为使用 xds200无法解决闪存擦除问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我将尝试使用 XDS110仿真器来调试软件、但我不能擦除闪存。   

    我利用 Uniflash 尝试擦除闪存。 这对我来说也用处不大。

    请支持我!

    谢谢。此致、

    阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aravind:

    从另一个线程可以看出、不工作的电路板的电流消耗大于工作的电路板、所以我认为这个问题是由电路板或 MCU 单元导致的、而不是调试器或调试器驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    代码转储是测试微控制器是否正常工作的方法。 还有其他方法可以找到吗?

     谢谢。此致、

    阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aravind:

    能否测量 launchpad 上的晶体频率? 应为16MHz。 如果晶体的任何引脚短接至 GND 或3.3V、则器件无法启动、并且 JTAG 调试器无法连接到器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

    我已经在 launchpad 上检查了晶振频率、它是16 MHz、而且晶振、GND、3.3V 引脚之间没有短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aravind:

    我们讨论的是与该主题中所讨论的同一个板吗?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260312/rm57l843-in-launchxl2-rm57l-board-while-code-dumping-flash-memory-was-not-erasing

    如果需要、我们可以使用一个线程并关闭另一个线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 QJ Wang:

        Rm57l843 Launchpad 原理图中的 IC 名称和标签名称是什么?

    谢谢。此致、

    阿拉文德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aravind:

    它是 TI LM2640。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2640.pdf