This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231D5PM:在内存位置进行验证。

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1269222/tm4c1231d5pm-verification-at-memory-location

器件型号:TM4C1231D5PM

您好!

当代码大小超过65542 (25%)和 RAM 大小4476 (13%)时、我们面临以下错误。

我们将使用以下 Code Composer Studio。

我们参考以下博客、但我们在 Existing Code Composer Studio 中找不到这些设置  

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/troubleshooting-data_verification_errors.html#:~:text=The%20actual%20meaning%20of%20a,executable%20on%20to%20the%20target

 请让我知道我们需要在11.2.0.00007执行哪项设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我有几个问题。

     -可以显示链接器命令文件吗?

     -我想您正在使用您的定制板,对吗? 您是否可以在另一个定制电路板上重复相同的错误、或者这仅发生在一个电路板上?

     -可以在 LaunchPad 上重复 sane 错误吗?

     -是否可以确认任何大于 65542的代码大小 将失败,但小于 65542的代码大小 加载正常?

    您对上述问题的回答将缩小问题范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     -可以显示链接器命令文件吗?

    请共享您的邮件 ID 以便我将与您共享.map 文件

     -我想您正在使用您的定制板,对吗? 您是否可以在另一个定制电路板上重复相同的错误、或者这仅发生在一个电路板上?

    是的、我们观察到了同样的问题。 此问题与电路板无关此问题发生在复杂过程中  

     -可以在 LaunchPad 上重复 sane 错误吗?

    是的、我们观察到相同的问题

     -是否可以确认任何大于 65542的代码大小 将失败,但小于 65542的代码大小 加载正常?

    是、当代码大小小于它进行编译 和正常工作时  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以通过将.cmd 文件和.map 文件拖动到编辑窗口来附加它们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    查找附加的.cmd 和.map filee2e.ti.com/.../cmd-and-map.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的器件型号是 TM4C1D5PM。 此器件型号仅具有64KB 闪存。 请参见下方的。  请使用 TM4C 产品选型指南 https://www.ti.com/lit/pdf/spmt285 、选择具有256KB 闪存的不同 TM4C123器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢查尔斯