器件型号:TMDS273GPEVM
我们只需要强调一下、我们在 ECU 和 PC 之间使用了连接。
是否有人知道如何在不使用 DHCP 服务器的情况下静态配置 IP? 如果需要、您能否让我们参考代码中的准确位置以静态配置 IP?
下面的代码是错误的,因为函数"LwipifEnetApp_netifOpen"和"LwipifEnetApp_getNotifFromId"中的第一个专利员是一个句柄。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TMDS273GPEVM
我们只需要强调一下、我们在 ECU 和 PC 之间使用了连接。
是否有人知道如何在不使用 DHCP 服务器的情况下静态配置 IP? 如果需要、您能否让我们参考代码中的准确位置以静态配置 IP?
下面的代码是错误的,因为函数"LwipifEnetApp_netifOpen"和"LwipifEnetApp_getNotifFromId"中的第一个专利员是一个句柄。

尊敬的 cl Xu:
分享以下步骤以分配静态 IP:
您需要采取的唯一预防措施是:
1. 不为多个 NetIF 分配同一个 IP 地址,原因很明显,
2. 确保你不要打电话 App_allocateIPAddress() 功能
static void App_setupNetif()
{
ip4_addr_t ipaddr[2], netmask[2], gw[2];
ip4_addr_set_zero(&gw[0]);
ip4_addr_set_zero(&ipaddr[0]);
ip4_addr_set_zero(&netmask[0]);
ip4_addr_set_zero(&gw[1]);
ip4_addr_set_zero(&ipaddr[1]);
ip4_addr_set_zero(&netmask[1]);
gw[0].addr = ((uint32_t)0x0100A8C0UL); // 192.168.0.1
ipaddr[0].addr = ((uint32_t)0x0a00A8C0); // 192.168.0.10
netmask[0].addr = ((uint32_t)0x00FFFFFF);// 255.255.255.0
gw[1].addr = ((uint32_t)0x0100A8C0UL); // 192.168.0.1
ipaddr[1].addr = ((uint32_t)0x0300A8C0); // 192.168.0.3
netmask[1].addr = ((uint32_t)0x00FFFFFF);// 255.255.255.0
DebugP_log("Starting lwIP, local interface IP is dhcp-enabled\r\n");
hlwipIfApp = LwipifEnetApp_getHandle();
for (uint32_t netifIdx = 0U; netifIdx < ENET_SYSCFG_NETIF_COUNT; netifIdx++)
{
/* Open the netif and get it populated*/
g_pNetif[netifIdx] = LwipifEnetApp_netifOpen(hlwipIfApp, NETIF_INST_ID0 + netifIdx, &ipaddr[netifIdx], &netmask[netifIdx], &gw[netifIdx]);
netif_set_status_callback(g_pNetif[netifIdx], App_netifStatusChangeCb);
netif_set_link_callback(g_pNetif[netifIdx], App_netifLinkChangeCb);
netif_set_up(g_pNetif[NETIF_INST_ID0 + netifIdx]);
}
LwipifEnetApp_startSchedule(hlwipIfApp, g_pNetif[ENET_SYSCFG_DEFAULT_NETIF_IDX]);
}
您好、CL XU:
我将再次使用其他一些 IP 地址进行重复迭代、以避免产生混淆。
让我们按如下方式来处理:
IP 地址 :192.168.1.3 (0x0301A8C0)
网关 : 192.168.1.1 (0x0101A8C0)
网络掩码 : 255.255.255.0 (0x00FFFFFF)
进行这些更改后、请重新构建应用程序并现在加载新生成的二进制文件、应用程序中分配的 IP 现在应为192.168.1.3。 从 IP 为192.168.1.xx 的 PC 运行 Ping 命令、对其进行测试
此致、
Shaunak
"examples/networking/lwip/enet_cpsw_udpclient"文件夹中的 UDP 客户端示例无法成功通信。
在"examples/networking/lwip/enet_cpsw_tcpclient"文件夹中、可以找到 TCP Client 示例。
请 测试"UDP 客户端示例"、然后让我知道它是否起作用。
------------------
------------------
有两个问题、如下所示:
(1)、在 TCP Client 示例中、"DebugP_log ("xxxx")"无法显示在 Congose 窗口中。
(2)、 在导入 "TCP Client Example"时、示例工程中的源无法在本地导入。 图标显示为图像。

那么请告诉我如何使用硬件
您好、CL XU:
我使用静态 IP 分配测试了 TCP Client 和 UDP Client 应用程序(按照 我在上一个回复中分享的相同步骤和 IP 地址)、将两个应用程序的控制台输出作为参考:
TCP 客户端:
e2e.ti.com/.../tcp_5F00_client_5F00_Static_5F00_IP_5F00_output.txt
UDP 客户端:
e2e.ti.com/.../udp_5F00_client_5F00_static_5F00_IP_5F00_output.txt
要运行服务器,请在 Linux 终端中使用命令,并在应用程序提示时输入服务器的 IP。
TCP 服务器:ncat -e /bin/cat -kV -l 8888
UDP 服务器: ncat -e /bin/cat -ukv -l 8888
默认的开箱即用应用程序配置为传输特定数量的数据包并关闭连接。
注:
套接字连接仅在短时间内保持打开状态、在此期间将传输某些 TCP (或 UDP)数据包。 如果您在此期间尝试 Ping EVM、则会起作用、一旦数据包传输完成、套接字连接将关闭、 Ping 命令将无响应(目标主机无法访问)。
如果您希望保持连接打开、则必须注释以下代码行、以使连接保持有效。
ret = lwip_close(sock);
1)。 在本例中选择了正确的 COM 端口后、两个示例中都可以看到 DebugP_LOGS。 在您的情况下、您是否观察不到任何日志或某些特定的日志?
2) 您能否进一步说明同样的内容、您是否在示例中添加了一些在导入工程时不可见的文件?
此致、
Shaunak