您好、TI!
我在对 MSPM0G1507芯片进行编程时遇到问题。 我经常在编程过程中会收到一个错误"No Cortex-M Device Found"。 我把一颗芯片装在我们自己自制的原型板上、第一次就成功的编程成功通过了调试工作。
但是、在 Keil 中使用闪存擦除功能后、无法对新固件进行编程、此后从未成功过。
程序看起来已崩溃后、无法使用新固件对另一个芯片进行编程。 它始终说找不到芯片。
为什么会这样?如何解决?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
我在对 MSPM0G1507芯片进行编程时遇到问题。 我经常在编程过程中会收到一个错误"No Cortex-M Device Found"。 我把一颗芯片装在我们自己自制的原型板上、第一次就成功的编程成功通过了调试工作。
但是、在 Keil 中使用闪存擦除功能后、无法对新固件进行编程、此后从未成功过。
程序看起来已崩溃后、无法使用新固件对另一个芯片进行编程。 它始终说找不到芯片。
为什么会这样?如何解决?
非常感谢!
您好、Eason、
谢谢你的答复。
1.是的,连接良好。 非常好。 导线太长? 嗯、它不是很长。 只是一条普通的杜邦线。
2.是的,我已经使用过 CCS 和 XDS110 (在 launchpad 上)。 这是一样的。 找不到 MCU 器件。
我们正在检查我们的软件。 可能出现了问题并导致此问题?
我们发现"重置部分"可能有一些问题。 电源关闭然后再次打开、MCU 将不会自动运行程序。 使用软件点击调试后、它可以正常运行。 手动复位、MCU 将正常运行。
明天将提供技术支持。 如果您有任何好建议、请随时提供。
非常感谢您的回复!