This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DO-254合规性和资格

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA829V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1268815/do-254-compliance-and-qualification

主题中讨论的其他器件:DRA829VDRA829

我们正在使用 TI 基于 ARM 的处理器来设计航空电子产品: DRA829V

我们如何处理 DO-254合规性和资格认证?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以先查看应用手册。

    https://www.ti.com/lit/pdf/spry336

    安全配套资料需要安全 NDA。

    您是否已联系 TI 本地现场支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我更关心 FAA 和军事资格。

    DO-254和 DO-178

    非常感谢对上述问题的任何指导。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramin、

    TI 提供有关功能安全的文档、客户可以使用这些文档来支持其系统的 DO-254认证。  对于 DRA829等功能安全合规型器件、本文档包含 FMEDA、FTA 等、如下所示。  如需更多信息、请访问 功能安全页面| TI.com

    谢谢