This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:VDDA、VDDS 和 VDD 的斜升速率

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1270776/am2634-q1-ramp-up-rate-of-vdda-vdds-and-vdd

器件型号:AM2634-Q1

尊敬的 Champs:

我们是否有任何有关 VDDA、VDDS 和 VDD 斜升速率的最小和最大值的数据? 我查看数据表并仅找到 VDDS/VDDA 的最短斜坡时间、我们对此有任何其他要求吗? 谢谢!

此致!

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于电源电压(VDDA、VDDS 和 VDD)、唯一的约束是3.3V 电源轨的最小斜坡时间。  

    但请注意、在这些电压信号稳定之前、PORz 必须保持低电平。  如需更多信息、请查看数据表的"复位时序"部分。  

    谢谢!

    苏珊