This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:32位 AM2434能否与第三方 IP 配合使用来创建 EtherCAT 主控制器?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, AM5708, AM2432, AM4377, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1270506/am2434-can-the-32bit-am2434-be-used-with-3rd-party-ip-to-create-an-ethercat-master-controller

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:AM2432、AM6442 、AM5708、 AM4377

我想介绍的两个主题是

 -我已经在他们的 EtherCAT 主站 IP 协议栈上与 Acontis Technologies 取得联系(我们知道它在 AM4377和 AM5708上可以支持)。 我将 AM2434和 AM2432视为32位 EtherCAT 主站应用-能否在其中任何一个平台上支持 Acontis 主站 IP 协议栈? 我知道 Acontis 也支持 同样具有 ARM R5 32位内核的 AM6442。

- TI 是否在 AM64xx 线路上基于其自己的64位 ARM 创建了 EtherCAT 主站 IP 堆栈? TI 是否认为64位 EtherCAT 主 ARM 比32位 EtherCAT 主 ARM 解决方案更有用?

谢谢

吉姆·穆罗卡

Ex-Tier 1982-1997  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、应该可以在 am243x 上支持 EtherCAT 主站、但很少有第三方支持。 我相信 Acontis 也是这样做的。 您还可以通过单击

    [quote userid="576793" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1270506/am2434-can-the-32bit-am2434-be-used-with-3rd-party-ip-to-create-an-ethercat-master-controller

    TI 是否在 AM64xx 线路上基于其自己的64位 ARM 创建了 EtherCAT 主站 IP 堆栈? TI 是否认为64位 EtherCAT 主 ARM 比32位 EtherCAT 主 ARM 解决方案更有用?

    谢谢

    [/报价]

    您能评论这里吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     https://www.ibv-augsburg.de/en/products/icnet/ethercat-master/目前在 AM64x 和 AM243x 上支持基于 R5且具有优化链路层的 EtherCAT 主站 。  

    Acontis 是另一种可能性、我相信他们的最初产品是 Linux A53。 看起来您已经在与他们接触。

    Unknown 说:
    TI 是否在 AM64xx 系列上自己的64位 ARM 上创建了 EtherCAT 主站 IP 堆栈? [/报价]

    TI 目前没有或计划开发 EtherCAT 主站/控制器。

    TI 是否认为64位 EtherCAT 主 ARM 比32位 EtherCAT 主 ARM 解决方案更具实用性?

    单独的原生整数宽度或指针大小(32位与64位)不应具有任何性能优势或劣势。 基于 R5的解决方案可以获得更好的可实现周期时间、部分基于传统的 MCU 和 RTOS 编程模型、该模型具有专用的 TCM 和 SRAM 存储器、用于管理最坏情况下的中断延迟、 而 Cortex A53和 Linux 等高级操作系统则采用 MMU、纯高速缓存内存模型和吞吐量优化的内核。 A53的性能将超过 R5、具有高计算能力、例如系数可能为5倍的 FFT。

    [/quote]