This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:ESM ->Stat3错误(将基本 Halcogen 源下载到 RM44L520时)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: RM44L520, HALCOGEN, TMS570LS1224, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1267504/rm44l520-esm---stat3-error-when-downloading-basic-halcogen-source-to-rm44l520

器件型号:RM44L520
主题中讨论的其他器件: HALCOGENTMS570LS1224SEGGER

你好。 我当时只使用 TMS570LS1224 EVM、在学习一些基本用法后、我选择了一个 TI MCU (RM44L520)来应用到我的第一个项目、并将 HALCoGen 生成的源代码下载到 MCU 中进行调试。

我使用了最新版本的 CCS 和最新的编译器、也在未经修改的情况下使用了生成的 sys_link.cmd。

我只在下面的主函数中放了一个简单的代码用于确认。

因此,在_c_int00()函数中,esmREG->SR1[2]的值将变为0x80,如下所示。

搜索数据表表6-31和6-32后、确认发生了 FMC 不可纠正的错误-总线1和总线2访问(不包括地址奇偶校验错误)。

调试器使用 XDS200/Segger J-link、而编辑器使用 CCS/IAR、但它们是相同的。

我参考了论坛上的解答、但是没有解决问题。
由于我是新手、如果您可以轻松地分步告诉我需要修改/补充的器件、我将不胜感激。

CCS 链接器菜单选项

2. sys_link.cmd 设置

3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现 TMS570LS1224参考板和我们准备的样片板之间存在差异。

    我们将提供给 OSCIN 的输入频率设置为25MHz、在 RM44数据表中列为5MHz 至20Mhz。

    似乎是由于上述问题而发生了 ECC 错误。

    它不能在25MHz 下使用、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eun:

    对于响应的延迟、我们深表歉意。

    它不能在25MHz 下使用,对吗?

    是的、回答正确。 它不能用于25MHz。 最大主振荡器频率应为20Mhz。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。