This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:关于 N2HET 模块引脚的输入缓冲器不能闭合的问题

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1261702/tms570lc4357-about-the-problem-that-the-input-buffer-of-the-n2het-module-pin-cannot-be-closed

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

根据表23-9进行配置、禁用引脚引脚的输入缓冲器。  当 N2HET 正在运行时,使用 PCNT 命令仍然可以 捕获  pin [ n ]上的实际运行电平宽度。

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我能否获得示例代码以便在结束时轻松重现问题?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    通过配置对应于引脚1的 DIR=0、PULDIS=1和 PULSEL=0来禁用输入缓冲区、如图中的1和3所示。  注意 DIN 寄存器的值正在变化、引脚1捕获的值为0或1。 如上面的图2所示、引脚1捕获的电流值为1。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    有任何更新吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    我 将不在办公室、直到星期一、请预计会有一些延迟、以便进一步了解这一问题的最新情况。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    对于延迟响应深表歉意。

    我在度假一周。 今天、我将尝试重现您的问题、并尽快尝试提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    您可以参考以下主题一次吗?

    这与我们现在面临的问题看起来是一样的:
    (12)在 NHET 上禁用输入缓冲器- HalCoGen 默认为禁用-连接/未连接仿真器时具有不同行为-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    这里他们说的是、对于我们提到的上述配置、如果没有仿真器、输入缓冲器将被禁用、而对于仿真器、输入缓冲器将不会被禁用。

    那么、您如何在最终进行测试呢?

    是没有调试器还是没有调试器?

    如果使用调试器、那么您可以在不进行调试的情况下进行测试吗?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。