This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:通过以太网进行固件更新

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1270261/am2431-firmware-update-via-ethernet

器件型号:AM2431

大家好!

如何 通过以太网更新 AM2431的固件?  

此致、

Kaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaan:

    是、AM2431支持从 UART、I2C、OSPI/QSPI 闪存、SPI 闪存、并行 NOR 闪存、 并行 NAND 闪存、SD、eMMC、USB 2.0、PCIe、 和 以太网 很相似。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢拉尔夫