This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1506:关于检查 CPU 模式

Guru**** 2531810 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1506, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1269589/mspm0g1506-about-checking-the-cpu-mode

器件型号:MSPM0G1506
主题中讨论的其他器件: MSPM0G3507

你好。

我当前正在使用 MSPM0G1506、是否有办法可以检查它所运行的模式是运行模式还是睡眠模式?
我正在使用 CodeComposerStudio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    请检查 DSLEEP。  DSLEEP 上的 PMODECFG 寄存器可在 CPU 发出 DEEPSLEEP 请求时选择要进入的工作模式。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我正在寻找 DSLEEP。 PMODECFG 寄存器。
    我检查了 DEEPSLEEP 寄存器、该值已停止。
    在这种情况下、说 CPU 当前处于停止模式是否正确?
    如果可以、是否可以通过任何方法将其置于运行模式?
    我没有看到任何寄存器选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    在你的代码的屏幕截图上没有"睡眠"API。

    您可以回顾一下  dev.ti.com/.../node 上的 MSP Academy–电源模式实验室

    您能否尝试在 mspm0_sdk_xxx \examples\nortos\lp_MSPM0G3507\driverlib 上运行驱动程序库代码

    同时、第2章"MSPM0 G 系列80MHz 微控制器技术参考手册"也 是参考。

    谢谢