This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:在我们设计 GPMC 时、nBE1-nBE0这些引脚可用于此处的 FSI 等其他功能?

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1267577/am2434-when-we-design-gpmc-nbe1-nbe0-these-pin-could-be-used-for-other-function-like-fsi-here

器件型号:AM2434

您好、专家!

我要求在这里为我的客户提供帮助。

他们希望使用 AM2434-ALV GPMC 与此处的 FPGA 通信。 但他们希望确认、此处需要设计和考虑 nBEn[0-3]引脚。 由于 nBE1引脚与 FSI_TX_CLK 冲突、他们在这里也想使用 FSI。 我们检查 DS 和 TRM、发现下面有不同的波形:

nBE1-nBE0的-GPMC。

-- GPMC 不带  nBE1-nBE0。

您能说明一下 这里的 nBE1-nBE0引脚功能吗? 在我们设计 GPMC 时、 nBE1-nBE0这些引脚可用于此处的 FSI 等其他功能? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这方面的专家目前的带宽有限。 我们将查看此内容、一周后再回来。

    谢谢!

    安妮塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anita 您好、

    这里有更新吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市  

      此模式用于哪个 GPMC 操作模式和闪存器件类型?

    此致!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对 FPGA 使用 GPMC。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市  

    我之所以提出这个问题、是因为这些信号的相关性取决于工作模式。

    它们通知内存每次 AD 总线的哪个字节有效。 nBE0在 AD [7:0]有效时变为低电平、而 nBE1在 AD [15:8]时变为低电平。 它在8位模式下最为有用、但在16位 AD 多路复用器模式下与之无关、因为当数据在总线上时、它们都是低电平有效、因此可以将其忽略。

    如果您在16位 AD 多路复用模式下工作、则可以将这两个引脚用于其他用途。

    此致!

    丹尼尔