This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK AM243X:lwip setsockopt SO_reuseaddr 失败

Guru**** 2528300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1268808/mcu-plus-sdk-am243x-lwip-setsockopt-so_reuseaddr-failed

器件型号:MCU-PLUS-SDK

最近、我正在 AM243X LP 上实施 TCP 服务器/客户端。

我尝试将客户端套接字设置为 SO_REUSEADDR:

INT OPT = 1;

如果(lwip_setsockopt (sockfd、SOL_SOCKET、
                                  SO_REUSEADDR | SO_REUSEPORT
                         ,&opt,sizeof (opt))<0)
{

       返回-1;

总是失败的。

您能说明一下我有没有做错什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    errno = 92 、表示未知错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请遵循此主题: e2e.ti.com/.../4764153

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 opt.h (第2036行)中的以下代码解释了一些内容:
    /**
     * SO_REUSEADDR=1:启用 SO_REUSEADDR 选项。
     */
    #if !定义的 SO_REUS用||定义的__DOXYGEN__
    #define SO_reuse                       0
    #endif

    但是、在我将此值更改为"1"后、可以重复使用套接字描述符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Allan 分享解决方案。 将对未来的读者有所帮助

    合理的说、要启用 SO_REUSY 的重复使用、我们需要先启用宏。