This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:TMDS243EVM 开发设置失败:安装 Windows 通用 USB 驱动程序 zadig 无法从器件列表中检测 AM64x DFU

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1265849/tmds243evm-tmds243evm-development-setup-failed-install-windows-generic-usb-drivers-zadig-could-not-detect-am64x-dfu-from-the-list-of-devices

器件型号:TMDS243EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我有这个新的 TMDS243EVM 板。 我根据快速入门步骤的建议使用12V/5A 电源为其加电。  Sitara AM243x EVM 开箱即用体验(TI.com)

所有指示灯看上去都正常。

尝试设置 USB 驱动程序 AM243x MCU+ SDK 时:下载、安装并设置 SDK 和工具(TI.com) I 失败。



我无法  从下拉列表中看到 AM64x DFU。

我更改了跳线以将电路板设置为  DFU 引导模式。 我还尝试插入再拔下 USB 电缆。

 基准标记演示测试也失败 Sitara AM243x EVM 开箱即用体验(TI.com)

TI _TRANSMIT_USB 会一直等待。