主题中讨论的其他器件: TIDA-020047
您好
我正在使用 AM2732、在尝试读取 GD25Q64CW2G 时遇到问题。
"qspi_flash_dialog_am273x.." 可以正常运行=>但在 SPI 单模式下运行
"qspi_flash_transfer_am273x"。 从闪存读取失败=>闪存 ID 正确、但 RX 缓冲区失败(我始终读取0xEE)。
您能帮忙吗?
我注意到 QSPI 4S 和2S 不工作! 我已尝试将 QSPI 时钟从80MHz 降至20MHz、但仍然是相同的问题
此致