This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:我可以在 PD0中运行 SPI 吗

Guru**** 2537060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1269478/mspm0g3507-can-i-run-spi-in-pd0

器件型号:MSPM0G3507

您好!  

我的客户正在寻找能够在停止或待机模式下运行的 SPI。  从 DS 上看、我们的 SPI 在方框图的 PD1域中、黄色(PD1)。  但是、根据第17.2.1节 TRM 时钟控制、这意味着 SPI 实例可以位于 PD0中。   

您能否 澄清一下、TRM 是通用的、DS 显示为 PD1、还是能够在较低功耗域中运行 SPI?

此致、

布莱克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    它属于 PD1。 不是 PD0。 TRM 适用于所有 MSPM0G 系列、而不仅仅是 G350x。 请参阅这句话。

    我建议客户使用 GPIO 作为 CS 引脚来唤醒 MCU 并启用 SPI。

    伊森