This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 TMDSEMU110-U 的 XDS110

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, TMDSEMU110-U, LAUNCHXL-CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1268614/xds110-for-tmdsemu110-u

主题中讨论的其他器件:CC3235SFTMDSEMU110-ULAUNCHXL-CC3235SF

大家好!

我们使用 XDS110来对 CC3235SF 进行编程、它一直都在工作、没有任何问题。

不过、我们最近购买了 TMDSEMU110-U、但我们在使其正常工作时遇到了困难。

以下是我们使用的信号(JATG + UART)

     我们使用 TMS nTRST VTRef TDO TDI TCK GND RX TX  

XDS110

TMDSEMU110-U

对于 TMDSEMU110、我们使用  

但不起作用  

有人能帮忙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否知道所用旧版 XDS110的器件型号或文档? 我不了解该器件、但我们经常使用 XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)、它能够很好地与 CC3235SF 器件配合使用。

    如果不知道旧版 XDS110的更多信息、我猜您的问题可能与硬件相关。 我们 CC3235SF 的 LaunchPad (器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF)上有一个板载 XDS110、因此我建议您参考此板来了解如何将新 XDS110与现有的 CC3235SF 连接起来。 查看设计文件和原理图、并将其与您的设计进行比较。

    请告诉我、板载 XDS110与 LaunchPad 上的 CC3235SF IC 之间的连接是否与您的设计相同。

    此致、

    乔纳森

    CC3235SF Launchpad 产品文件夹

    e2e.ti.com/.../CC3235SF-LaunchPad-DesignFiles.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 th 解决方案  

    我需要使用引脚 nReset 而非 NTRST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、JATG 引脚无需