This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:EPI 主机模式时钟第2部分

Guru**** 2768065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1269383/tm4c1290ncpdt-epi-host-mode-clocking-part2

器件型号:TM4C1290NCPDT

我们有一个30.72Mhz 的外部时钟输入到 TMC4、我们将该时钟输出到一个 FPGA 和几个二阶加速器。 双 ART 是异步的、但会将时钟馈送到 FPGA 中、以使其与 TM4C 同步。 如果可能、我们不想更改 FPGA 代码、因此我们正在尝试合成测试模型、看看读取和写入是否可行。 我们需要知道/了解 EPI 时钟与读写线之间的时序关系。

对于主机16 EPI 模式(是异步模式)、/RD 和/Write 的设置和保持时间与系统时钟的关系是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    对于主机16 EPI 模式(是的、是异步)、/RD 和/Write 的设置和保持时间相对于系统时钟是多少?  [/报价]

    您好!

    数据表中指定了主机模式接口特性。  众所周知、主机模式是异步的、因此 EPICLK 边沿与任何 RDN/WRn 信号之间实际上并不存在时序关系。