This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:IAR 支持更低存储器的 MSPM0型号

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1267832/mspm0l1304-iar-support-for-lower-memory-mspm0-variants

器件型号:MSPM0L1304

您好!

我有一个客户将 MSPM0L1304与 IAR 配合使用。 IAR 何时会对这些存储器更低的型号器件提供支持?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 穆南

    请检查  MSPM0L130x 器件是否在 IAR 上受支持

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaodong:

    好的、谢谢、是的、客户运行的是旧版本的 IAR、它没有这些器件、因此、一旦他们更新到9.40、此问题就得到了解决。

    穆南