This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:兼容 DO178-C 的 C 编译器

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1269267/am2434-do178-c-compliant-c-compiler

器件型号:AM2434

我们正在考虑将 TI AM2434微控制器用于安全关键型航空电子应用。 软件应满足 DAL-A 级的 C 编码要求。  

TI ARM clang 编译器是否提供 DO178C 合规性? 如果没有、是否有任何第三方编译器支持符合 DO178C 标准的 AM2434?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不对任何编译器进行资质审核。  相反、它提供了 安全  编译器资质审核套件、以帮助客户按照功能安全标准验证其编译器的使用。

    谢谢。此致、

    -乔治