This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3105:MSPM0G3105

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1268674/mspm0g3105-mspm0g3105

器件型号:MSPM0G3105

您好、专家:

我有一些与  MSPM0G310x  微控制器相关的问题。 请帮我解决。

1) 1)完成此 MCU (MSPM0G310x )具有内部(ADC +比较器)功能 ,如 TMS320F28003x  

2) 2)我可以为 ADC 设置两个不同的基准电压吗? 例如、ADC0的内部 Vref (2.5V)和 ADC1的 VDD (3.3V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guarav、您好!

    1) MSPM0G310x 确实有两个内部 ADC、具有6个或11个通道、具体取决于您选择的器件(请参阅 此数据表中的表5-1)。 但是、G310x 系列没有内部比较器。 您可能需要  在一个 MCU 中查看用于内部 ADC 和比较器的 MSPM0G350x 器件系列。

    2)对于 G310x 和 G350x,这是可能的。 您可以为两个 ADC 上的每个通道选择不同的基准电压。 例如、当在 ADC0通道0到11上执行一个转换序列时、通道0可以使用 VDD、1可以使用 VREF、2可以使用 VDD、等等。 器件上的两个 ADC 均可执行此操作。

    如果您有其他问题、请告诉我。