This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1305:对 MCU 中的外部时钟进行计数

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1260952/mspm0l1305-count-external-clock-in-the-mcu

器件型号:MSPM0L1305

大家好、

我的客户想知道如何对微控制器中的外部时钟进行计数。
根据用户手册(P933、外部信号触发器部分)、它似乎是可以做到的。
但我不确定引脚编号是什么以及如何设置计时器(哪个寄存器具有计时器的时钟设置)。

如果您能分享如何做到这一点、我将不胜感激。

提前感谢您。

此致、

肯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    请参阅用户手册的第951页。(18.2.3.2.1边沿计数)。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    谢谢你的答复。

    我的客户希望了解更多细节。  

    您能解释一下如何操作  

    这是客户的详细问题:

    例如、如果您使用 PA0引脚作为外部时钟的输入引脚、并希望在输入上升时减少计时器计数。

    如何设置引脚? 将 PA0引脚设置为外部时钟的输入引脚的寄存器在哪里?

    设置该引脚后、可以在何处以及如何设置其他设置(TIMx.CCCTL_xy[0/1].ACOND、TIMx.CTRCTL.CAC 等)以运行用于对外部时钟进行计数的计时器?

    3.如果我想计算100,我应该在哪里输入该值?

    4、如果外部时钟被置位、四个16位通用定时器是在外部时钟上运行、还是可以为每个定时器设置它们? 如果可能、请告诉我如何设置。

    5、关于可用于外部时钟的管脚,是否可以使用 TIMG1_C0等"带计时器功能的管脚"?

    提前感谢您。

    此致、

    肯利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    实际上、您可以在 SDK 中找到有关边沿计数的示例代码。

    也许客户可以先参考它、然后轻松评估功能。

    谢谢。

    于浩