This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:TIDA-010250和 TIDA-010251的软件文件

Guru**** 2766905 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010250, TIDA-010251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1268351/mspm0g1507-software-files-for-tida-010250-and-tida-010251

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件:TIDA-010250TIDA-010251

设计指南: TIDA-010250位于第11页第4.2节"软件要求"为"要下载软件文件、请联系您的 TI 销售代表"。

设计指南: 第13页的 TIDA-010251第4.2节"软件要求"为"要下载软件文件、请联系您的 TI 销售代表"。

我对这两种参考设计的软件文件感兴趣。 提前表示感谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tan Tran、

    针对这些 TI 参考设计的软件目前不可用、但将在接下来的一个月内的 MSPM0 SDK 版本中提供。 相关的 TI D 页面将在软件可用后更新。