This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1304:关于 MSPM0L S 版本的工作温度范围

Guru**** 2797655 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1305, MSPM0L1303, MSPM0L1304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1266910/mspm0l1304-about-the-operating-temperature-range-of-mspm0l-s-version

器件型号:MSPM0L1304
主题中讨论的其他器件:MSPM0L1303、MSPM0L1305

您好、专家!

在 MSPM0L130x 数据表和网站上、S 版本 MSPM0L1303的工作温度范围规定为-40℃~105℃。

www.ti.com/.../mspm0l1303.pdf

关于 S 版本、我认为它将是从-40°C 到125°C 的扩展温度产品。

MSPM0L1304和 MSPM0L1305也写入为-40℃~105℃。

请您更正产品说明书和网站。

 

此致、

萩原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萩原亨

    S 版本为 –40°C 至125°C

    您能提供拼写错误的屏幕截图吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,晓东三

    感谢您的快速回复。

    我将附上相关页面的屏幕截图。 (SLASEX0C)

    谢谢你。

    谢谢、此致、

    萩原大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萩原亨

    感谢您的详细反馈。 我已将其反馈给我们的团队、并请求在 DS (SLASEX0C)(封装信息)上进行更新。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,晓东三

    感谢您的支持。

    我们的客户要求我们提交交货规格。

    如果您能告诉我数据表更新时间的大致时序、我将不胜感激。

    谢谢你。

    谢谢、此致、

    萩原大辅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萩原

    我正在向我们的团队查看更新计划、稍后会回复

    谢谢